This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:检查 AM6442上的 DDR 存储器信息

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1477810/am6442-checking-ddr-memory-information-on-am6442

器件型号:AM6442

工具与软件:

您好、TI:

与配合使用的器件 AM6442 平台、并希望检查 DDR 存储器信息 .

您能否说明一下在两种方法或命令中检索 DDR 存储器的详细信息 U-Boot 和 Linux

此外、如果有任何具体问题 调试工具 解决方案。

此致

Honnesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Honnesh:

    我不知道您想了解什么 DDR 存储器信息。 U-Boot 的命令"bdinfo"传递一些 DDR 基础知识。 Linux 的命令为"free"、说明内存使用情况。

    Linux 有一个可用于验证 DDR 的程序"memtester"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    功能

    我在 U-Boot 中查看了 bdinfo、但它没有显示 DDR 内存信息详细信息、例如总大小、类型(DDR3/DDR4等)、速度和其他规格。 您能否建议如何检索此信息?

    此外、我想使用来测试 DDR memtester 但不知道该怎么做。 您能否提供执行该命令的完整命令以及输出示例?

    请解决这些问题

    此致

    Honnesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    如何解决这些问题

    此致

    Honnesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Honnesh:

    bdinfo 命令指示每个 DDR 存储体的大小、因此应该可以轻松地获得 DDR 总大小。 我不知道有人赞扬解除武装、复员和重返社会的类型或速度。 您可能能够从 DDR 控制器寄存器中标记它们、但我没有详细信息。 您想知道设计中使用的 DDR 配置、为什么您想在 Linux 运行时了解此信息?

    您可以运行 memtester、如:

    # memtester 32M