This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:查找 AM64x v10预测发布日期的工业通信 SDK

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1477733/am6442-looking-for-industrial-communications-sdk-for-am64x-v10-forecast-release-date

器件型号:AM6442

工具与软件:

我们是否预测 AM64x v10的工业通信 SDK 包含适用于 AM64x v10.x 的 MCU+ SDK 中的新特性?

谢谢!

Francesco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="643357" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1477733/am6442-looking-for-industrial-communications-sdk-for-am64x-v10-forecast-release-date "]适用于 AM64x v10且包含适用于 AM64x v10.x 的 MCU+ SDK 新增特性的工业通信 SDK?

    我们将在  2025年4月的时间范围内跟踪 AM64x v10.1的工业通信 SDK、其中包含 MCU+ SDK 10.1提供的功能和修复措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratheesh -感谢您将该版本绑定到 MCU+ v10.1而不是10.0 (因为需要容纳 A53<=>R5流量上的 IPC 修复)

    吉姆