This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:希望将 GPIO 输出值保持在 DEEPSLEEP 状态

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1477518/am623-want-to-keep-gpio-output-value-in-deepsleep

器件型号:AM623

工具与软件:

您好!

我的客户希望在 DEEPSLEEP 期间保持 GPIO0_60 (ALW 封装中的焊球 AA21)输出状态。
根据 TRM (SPRUIV7B)第14.2.1.2.1节"焊盘配置寄存器功能说明"中的一个位用于使引脚状态保持在 DEEPSLEEP 状态。

客户只需将该位配置为"0"、对吗?

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tashiro-San:

    位15将定义焊盘是在进入深度睡眠之前重复使用该状态还是使用深度睡眠焊盘控制(位24:28)。 因此:

    • 在 ACTIVE 状态期间设置 GPIO 并保持位15 = 0
    • 或根据需要设置 Bit15=1并配置 Bits24:28。

    第一个选项需要更少的寄存器写入。

    此致、

    Anshu