This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:DRA821U4

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1477732/dra821u-q1-dra821u4

器件型号:DRA821U-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能否分享 J721EXCP01EVM 评估板的尺寸。 帖子

对于相同的所有评估板设置、请同时分享国家/地区名称

此致、

Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jitendra:

    相应的专家将会回复您。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 所有 EVM 的尺寸可在制造图 PDF 中找到。  对于 J721E -电路板为137.29mm x 88.65mm

    电路板在印度制造。