工具与软件:
问题1:
是否可以同时访问 AM64x 上 A53 (A5F)和 R5F 内核的串行控制台?
我使用的是基于 AM64x 的电路板、其中 A53 (A5F)内核使用 UART0作为串行控制台。 我想在 A53仍在运行时针对 R5F 内核访问同一 UART0控制台。
- 是否可以在两个内核之间共享 UART0控制台?
- 如果是、需要哪些配置或修改?
- 如果没有、是否有其他方法可以在单个串行接口上记录来自两个内核的数据
问题2:
如何从使用串行控制台禁用 A53 (A5F)以便 R5F 进行控制?
由于 A53 (A5F)将 UART0用作串行控制台、因此我想将其释放并专门用于 R5F 内核。
- 在不修改器件树的情况下禁用 A53的 UART0的正确方法是什么?
- 我尝试使用
sudo systemctl disable serial-getty@ttyS2.service,但重新启动后,它再次启用。 如何确保它一直处于禁用状态? - 是否有其他运行时方法可以禁用 A53对串行控制台的访问并允许 R5F 使用它?