This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:Cortex A53访问 DSP L2 RAM 延迟和吞吐量

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1476870/am67a-cortex-a53-access-dsp-l2-ram-latency-and-throughput

器件型号:AM67A

工具与软件:

由于 AM67A 上没有更大的 MSMC SRAM、考虑到 DSP L2 RAM、A53写入/读取 DSP L2的延迟和吞吐量是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AM67A 没有 MSMC。 为了与 DSP L2进行读取/读取、我们可以使用 DDR。 目前没有可用于 AM672A 的基准文档、但由于  AM67A 是 AM62A 基准数字的衍生器件、因此您可以参考相同的基准文档。  

    此致、
    Sivadeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价用户 id="637509" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1476870/am67a-cortex-a53-access-dsp-l2-ram-latency-and-throughput/5670184 #5670184"]对于 DSP L2的读取/读取、我们可以使用 DDR[/QUOT]

    Cortex-A53无法从内部总线连接结构直接访问 DSP L2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我们无法直接从 cortex-A53访问 DSP L2。

    此致、
    Sivadeep。