请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM625 工具与软件:
AM62x MCU+ SDK 09.01.00.39。
AM625:R5核心器件管理器任务-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
关于这一点、我想知道可以暂停多少个设备管理器任务。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
AM62x MCU+ SDK 09.01.00.39。
AM625:R5核心器件管理器任务-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
关于这一点、我想知道可以暂停多少个设备管理器任务。
您好!
对于大多数 sciclient 请求、系统会传递一个称为 timeout 的参数、该参数指示等待给定请求的响应的时间。 通常、该位设置为 SYSTEMP_WAIT_FOREVER 、这意味着它将一直等待、直到资源可用。 您可以根据自己的标准对其进行设置。 您可以检查此图以供参考: AM62x MCU+ SDK:Sciclient RM API 接口
[quote userid="606526" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1476113/am625-how-long-can-i-put-a-device-manager-task-on-hold 关于这一点、我想知道可以中止多少个设备管理器任务。我不确定您的意思是什么、因为只有1个 DM 任务、您的意思是询问可以发出多少个 SCICLIENT 请求? 请澄清相同之处。
此致、
开会。
您好!
如果有更高优先级的任务已在运行、则器件管理器任务将无法运行。 如前面的响应中所述、大多数 scicilent 请求(在您的情况下由 A53发出)都有一个超时参数、用于说明它将等待多长时间直至请求得到满足。
对于大多数 sciclient 请求、将传递一个称为超时的参数、该参数 指示等待给定请求响应的时间。 通常、该位设置为 SYSTEMP_WAIT_FOREVER 、这意味着它将一直等待、直到资源可用。 您可以根据自己的标准对其进行设置。 检查它以供参考: AM62x MCU+ SDK:Sciclient RM API 接口[/QUOT]此致、
开会。