This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6412:VDD_MMCo 为0.75V

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1477226/am6412-vdd_mmco-at-0-75v

器件型号:AM6412

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

有关不使用时 VDD_MMC0和 VDD_DLL_MMCo 以及 VDD_CORE=0.75V 的问题

我阅读了一些文章、了解到当不使用 MMCo 时、我们必须将 VDD_MMC0和 VDD_DLL_MMCo 连接到 VDD_CORE。。 即0.75V

这一点很清晰、并在用户指南中进行了阐述。

不清楚的是相应的上电顺序:

  • 如果我们只需 通过物理方式将  VDD_MMC0和 VDD_DLL_MMCo 连接到 VDD_CORE、当然会出现所有这些电源同时启动的情况。 因此、 不遵守数据表图6-5、因为 VDD_MMC0和 VDD_DLL_MMCo 应在 VDD_CORE 之后上电

  • 我们是否应该为 VDD_MMC0和 VDD_DLL_MMCo 使用 与 VDD_CORE 相同的0.75V 电源、但延迟   VDD_MMC0和 VDD_DLL_MMCo 引脚最终获得此0.75V 电源的时刻?

此致、

Bruno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    感谢您的提问。

    请参阅数据表的以下部分:

    6.4建议运行条件

    不使用 MMC0时、必须将 VDD_MMC0和 VDD_DLL_MMC0连接到与 VDD_CORE 相同的电源。 相加性
    充电盒中、VDD_MMC0和 VDD_DLL_MMC0可以在0.75或0.85的标称电压下运行。

    此致、

    Sreenivasa