This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3517:为每个焊球设计 BGA 电容器

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1476212/am3517-design-bga-cap-per-ball

器件型号:AM3517

工具与软件:

您好、TI

我阅读了 SPRABV2 一般硬件设计/BCB 设计/BGA 去耦

段落

10 BGA 功率焊球的15uF 电容器

我有疑问

同一平台 CPU 具有不同的 TDP

添加了示例

Intel Raptor Lake i3 (35W) VS i7 (125W)

电容器设计是相同的?

或者有其他设计指南?

还有一个问题

 需要考虑哪些因素  

ADCAV33 、用于 BGA 2焊球

对于   LC 滤波器、使用1uF + 0.1uF

有关设计指南"10 BGA 功率焊球15uF 电容器"的说明

我想它意味着1 BGA、Ω 电容为1.5 μ F、因此此处需要3 μ F 电容器

在 LC 滤波器之前、是否包含其他电容器、μ F?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David Yang:  

    感谢您的提问。

    让我回顾一下这些意见、然后再回来。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kallikuppa

    是否有关于我的问题的设计指南?