This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VP-Q1:SoC 中提供各种功能

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1476394/tda4vp-q1-feature-sets-available-in-soc

器件型号:TDA4VP-Q1

工具与软件:

您好、专家

我们对 TDA4VP88中可用的功能有一些疑问

1. TDA4VP88的 MCU 域和主域中有多少个双路时钟比较器可用?

2.什么是时钟监控的准确度是它小于10%。 请提供一个值。

3. CAN FD 通道是否支持加密硬件加速。

4. SoC 是否支持由电子安全车辆入侵保护应用程序(EVITA)定义的完整 Evita HSM。

5. SoC 是否具有电压干扰检测器?

此致

Raheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的问题最初已 分配给 Mahmut

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 TDA4VP 技术参考手册:

    https://www.ti.com/lit/zip/spruj52

    和数据手册: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tda4vp-q1.pdf

    1. TRM 中的表1.1显示了实例数。

    双路时钟比较器: 第12.10.1章

    2.不清楚正在参考哪个时钟监控。 请检查 TRM 和 DM。  

    3. SoC 上有可用于安全性的硬件加密加速器。 这些不是 CAN-FD IP 的一部分、但可以利用它们来实现安全性。

    4.咨询我们的安全专家。  

    5.请参阅 PGD 模块 第5.2.3.2.3节

    此致、

    Mahmut

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mahmut。

    感谢您的答复。

    2.不清楚正在参考哪个时钟监控。 请检查 TRM 和 DM。  

            我指的是 DCC 模块的精度。 监控频率偏差的精度。

    此致

    Raheesh