请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6442 工具与软件:
您好!
查看 Processor SDK Linux (10_01_10_04)文档中的 K3安全启动流程映像后、我知道所有阶段都通过 系统固件身份验证和解密请求进行身份验证、详见 TISCI 文档。
然而、从 U-Boot 正确转换到 Linux 的情况似乎并非如此。 实际上、这一阶段遵循更传统的方法:公钥嵌入在 U-Boot 器件树状块中(由 TISCI 在前一阶段进行身份验证)、并且图像的签名嵌入在加载的合适图像中。
这种理解是否正确? 此外、U-Boot 正确不使用 TISCI API 调用进行身份验证是否有具体原因?
提前感谢您的帮助!
此致、
Raimar