请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 工具与软件:
大家好、团队成员:
刚刚收到一位客户的此问题:
"
我想确定 AM3352上使用的 I2C 焊盘(C16、C17、D15、D16)是否支持多种压摆率。 为此、我有三个具体问题:
- I2C0和 I2C1控制器是否支持由焊盘控制寄存器中的 SLEWCTRL 位控制的较慢压摆率?
- 如果它们这么做、为什么它们不在 IBIS 模型中?
- 如果没有、那么设置登记册的效果会是怎样的呢?
AM335x TRM 中有一条注释"某些外设不支持慢速压摆率。 要确定哪些接口支持每个压摆率、请参阅《AM335x Sitara 处理器》(文献编号 SPRS717)。 对于我来说、我无法确定 SPRS717 (产品数据表)中的哪些位置提供了该信息。"
您可以帮助我解决这个问题吗? 我也无法在数据表中找到任何信息。
BR、
-rt