工具与软件:
您好、TI 专家
我们面临中所示的视频流/视图问题。
我们设置摄像机的输出分辨率,解码器(Tx)的输出分辨率为 720x480 fps 30。
(4摄像头->视频解码器(4VC4Lane) CSI2 Tx -> AM625 Rx)
但是、在为 ticsi2rx 配置解析和路由(上下文/CDNS/PAD)后、
在"cdns-csi2rx.c & j721e-csi2rx.c 我们添加的调试日志"中、我们发现分辨率有点奇怪(8192x16384)。
我们如何/在哪里可以调整此分辨率设置?
这是否是流查看/显示问题的根本原因?
root@am62xx-evm:/tmp# v4l2-ctl --list-formats-ext -d /dev/video0
ioctl:VIDIOC_ENUM_FMT
[ 1711.946324](NULL 器件*):taeha0203x、搜索像素格式的格式:0x56595559
类型:Video Capture
[0]:'YUYV'(YUYV 4:2:2)
[ 1711.956743](NULL 器件*):找到 taeha0203x 格式:0x56595559
尺寸:逐步8x1 - 8192x16384、带第8/1步
[ 1711.967168](NULL 器件*):taeha0203x、搜索像素格式的格式:0x56595559
[ 1711.979551](NULL 器件*):找到 taeha0203x 格式:0x56595559
e2e.ti.com/.../3482.log_5F00_20250204.txt
谢谢。
BR、
Paul