主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
您好!
我想确保使用 MII 进行以太网通信的 PRU 引脚仍然允许/可用并保持不变?
虽然 SysConfig 工具(版本1.22)中仍提供这些引脚、但 AM6442数据表中移除了这些引脚。
在全局数据表中、任何引脚没有更多的多路复用器模式值14、而仍然存在"6.10.5.16.6.2 PRU_ICSSG MII 时序"段落
请确认从何处可以立即找到在 MII 模式下为 PRU 配置引脚的可能性( 常见问题解答主题中甚至没有)
感谢您的答复
此致