请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM623 主题中讨论的其他器件:AM625
工具与软件:
您好!
我们已在 AM625 EVM 上启动 Linux 操作系统、并在 ODM 板上设计了 AM6234。
我们希望 EVM 支持"RGB 到 HDMI"上的启动界面、实现1280x800的分辨率、从而在引导/内核状态期间显示图像。
我们可以使用"RGB 到 HDMI"解决方案来显示一个启动界面吗?
谢谢、此致、