This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM68A:寄存器设置

Guru**** 2471940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1467090/am68a-register-settings

器件型号:AM68A

工具与软件:

各位同事、大家好!

我的客户不久前提交了 e2e 帖子: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1444600/am68a-need-some-clarification-for-bt656-interlaced-video-output-dispc 

他们有时序参数 、但不知道如何将其转换为寄存器设置。

 

他们 想要一个有关中提到的寄存器设置的示例

 

    12.6.3.11.8 DISPC VP 时序发生器和显示面板设置

    (SPRUJ28D、第1669页)

 

有 BT.656模式隔行扫描的说明。 它们需要一个输出 Bt656 NTSC 隔行的配置。  您能否提供 此类模式的寄存器设置?

谢谢!

Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daria、

    我们没有 BT656输出格式的寄存器设置、因为它没有经过验证、并且无法在 EVM 上进行验证、因为 EVM 上没有可用的编码器器件来对 NTSC 信号进行编码、从而将其转换为模拟信号。

    如果客户获得了标准的时序信息、我建议使用驱动程序界面来配置 DSS 寄存器。  

    此致、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    也许您可以解释隔行扫描模式下以下值(均来自 SPRUJ28D、第1669页)的含义?

        -水平消隐

        -偶数场的垂直场消隐编号1

        -偶数字段的垂直字段消隐编号2

        -奇数场的垂直场消隐编号1

        -奇数场的垂直场消隐编号2

    谢谢!

    Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daria、

    EAV 到 SAV 周期之间的水平消隐是不同的。  

    隔行扫描显示有两个射野、奇数和偶数射野、每个射 野可以有两个垂直空白、一个在射野之前、一个在射野之后。 上述参数用于配置这些字段。  

    此致、

    Brijesh