This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF370417:调整后的载波馈通与频率间的关系图

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF370417

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1480522/trf370417-adjusted-carrier-feedthrough-vs-frequency-graph

器件型号:TRF370417

工具与软件:

您好!

TRF370417的数据表中、我们 调整了载波馈通与频率间的关系、从60MHz 调整为80MHz (图22)、从900MHz 调整为1GHz (图23)。 之间无信息。 是否有可能在80MHz 和900MHz 之间有更多的数据、特别是在200MHz 和400MHz 之间?  

谢谢!

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Audrey:

      我们正在对此进行研究、很快就会回来。 感谢您的耐心。

    此致、

    赫鲁日