This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:SW14J58EVM 和 TRF1208-AFE7950EVM

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1477253/afe7950evm-sw14j58evm-and-trf1208-afe7950evm

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:TRF1208

工具与软件:

您好、我们使用 AFE79xx_ZC706_4T4R2F 命名示例设计、但在相同频率下、我们从 FPGA 代码中的不同 Tx 获得非常不同的输出(TxA = 9dBm、TxB =-49dBm、TxC =-46dBm 和 TxD =-80dBm)更改了 refdesign_TX.SV 中的衰减、因此每个通道都会获得相同的信号。 其次、我们要更改输出并获取 FM 信号、如果是、我们可以通过一些更改来使用该示例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenan:

    如链接的另一篇文章中所述、每个通道都有一个不同的前端电路、其中只有一个 Tx 具有 TRF1208、可在不同频率下提供出色性能。 看到这些振幅时、您能分享每个通道的频率吗?  

    如果您想更改从 FPGA 发送的音调、则需要更新 RTL、以便将我们的默认64点正弦波替换为自定义音调。  

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试了一些不同的频率、例如1400 MHz、2500 MHz、8100 MHz 和9250 MHz、但同一个 Tx 的输出变化没有相同的 dB。  
    您的意思是、如果我输入64或1024点的 LFM 信号、我可以得到 LFM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenan:

    对于低振幅的 Tx 通道、输出电路中是否缺少任何元件?  

    对于 LFM、如果您将通用 CW 音调替换为 LFM、DAC 将以 NCO 频率输出该信号。  


    此致、

    David Chaparro