This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8000:NCO 动态更新限制:仅在相同的奈奎斯特范围内

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1488008/afe8000-nco-dynamic-update-limitation-within-same-nyquist-only

器件型号:AFE8000

工具与软件:

您好!

我在下面的链接中解答了疑问、

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1279331/afe7950evm-is-it-possible-to-dynamically-change-the-nco-frequency/4857586#4857586

借助 AFE79xx 系列、只能在同一奈奎斯特区域内动态更改 NCO 频率。 (例如:如果采样频率为3GHz 且 NCO1设置为1.3GHz、则可能仅在相同的奈奎斯特 i.e (0.75至1.5GHz)范围内动态变化、且不能设置为其他奈奎斯特 i.e、350MHz。)

同样的限制是否适用于 AFE8000?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deva Guru:

    有。 AFE8000也具有同样的限制。 奈奎斯特区域无法动态更改。  

    [报价用户 id="447336" url="~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1488008/afe8000-nco-dynamic-update-limitation-within-same-nyquist-only ]]如果采样频率为3GHz 并且 NCO1设置为1.3GHz、那么只能在同一奈奎斯特 i.e、0.75至1.5GHz 范围内动态更改、并且不能设置为其它奈奎斯特 i.e、350MHz

    请注意、奈奎斯特区域的 宽度为采样率的0.5倍。 对于3GHz 采样率、第一个奈奎斯特区域为直流- 1.5GHz。 第二个奈奎斯特区域的范围为1.5GHz 至3GHz。 在您提到的示例中、1.3GHz 和350 MHz 仅位于第一个奈奎斯特区域。  

    此致、

    Vijay