This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:AFE7950EVM 上的 AFE7951

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7951, AFE7950EVM, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1488899/afe7950evm-afe7951-on-afe7950evm

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7951、、 AFE7950

工具与软件:

尊敬的专家:

我想购买 AFE7951 IC 芯片和  与其匹配的 AFE7950EVM。 是否有包含 AFE7951的独立 AFE7950EVM ?

我想购买 AFE7950EVM、但是否必须事先告诉制造商我将在 AFE7950EVM 上使用 AFE7951 IC 芯片?


或者只购买 AFE7950EVM 是可以的吗?

此致、

Josel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josel:

    AFE7950是 AFE795x 系列中的超集器件、而其 EVM AFE7950EVM 用于评估所有 AFE795x 器件、因此客户可以购买 AFE7950EVM。 然后、可以使用 AFE79xx GUI 中提供的示例脚本将 EVM 配置为 AFE7951模式。  


    此致、

    David Chaparro