This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7921:TX/RX 配置

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7921

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1489639/afe7921-tx-rx-configuration

器件型号:AFE7921

工具与软件:

尊敬的专家:

我有一个来自客户的问题需要您的帮助。

 AFE7921的两个通道 TX/RX 是否可以配置为 FDD、另外两个通道是否可以 配置为 TDD?

BR、

Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    是的、AFE79xx 器件可配置部分通道作为 FDD、部分通道作为 TDD。 客户可以使用 RX[A-D] TDD、FB[AB/CD] TDD 和 TX[A-D] TDD GPIO 引脚来打开/关闭 RX、FB 和 TX 使能;可以根据客户的要求使用 Latte 中的 GPIO 映射参数来配置这些 GPIO。 客户还可以使用 rxNco、fbNco 和 txNco 参数配置 RX、FB 和 TX NCO 中心频率、并使用 ddcFactorRx、ddcFactorFb 和 ducFactorTx 参数配置数据速率。 有关根据需要设置参数的更多详细信息、请参阅配置指南。

    例如、如果客户想要 在 FDD 模式下使用通道 A/B、在 TDD 模式下使用通道 C/D、则可以:

    通道 A/B (FDD)

    • 将 TX A/B NCO 和 RX A/B NCO 模式配置为所需的频率、以便 TX freq!= RX freq
    • 根据需要配置数据速率和带宽
      • FadcRx / ddcFactorRx = RX 数据速率
      • Fdac/ducFactorTx = TX 数据速率
      • 带宽约为数据速率的81%
    • 将 RXATDD、RXBTDD、TXATDD、TXBTDD GPIO 引脚始终连接为高电平

    通道 C/D (TDD)

    • 将 TX A/B NCO 和 RX A/B NCO 模式配置为所需的频率、以便 TX freq = RX freq
    • 根据需要配置数据速率和带宽
      • FadcRx / ddcFactorRx = RX 数据速率
      • Fdac/ducFactorTx = TX 数据速率
      • 带宽约为数据速率的81%
    • 使用 GPIO 引脚、以便在 RXCTDD 为高电平时、TXCTDD 为低电平、在 RXDTDD 为高电平时、TXDTDD 为低电平

    客户需要查看的另一个参数是 modeTdd -根据配置、客户可以使用一个 GPIO 引脚同时控制通道 A 和 B TDD。 另请参阅配置指南、以了解有关此方面的更多详细信息。

    谢谢!

    Aman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享客户以及 项目的使用案例(如果可能)? 谢谢!

    BR、

    Simran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Simran:

    我已经通过电子邮件回复了您。

    BR、

    Zach