This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7070:D13引脚的功能

Guru**** 2845830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1490404/afe7070-function-of-d13-pin

器件型号:AFE7070

工具与软件:

你好

当我设置 MSB D13 RF 功率显著下降时、使用数字接口位时出现一个奇怪的行为。

芯片是否有可能将此引脚解释为符号?

Phillip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    您能否说明一下"当我设置 MSB D13时"的含义。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rob

    我使用芯片的 NCO 和并行数据输入进行振幅控制。 一旦我设置 D13 (引脚9)、输出功率就会显著下降、比如30dB 或更高。

    Phillip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:

    如果不使用 NCO、使用 D13时输出是否正常?

    此致、

    Rob