This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:AFE7950射频过载检测器、用于提供器件可靠性保护

Guru**** 2948960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1485701/afe7950-afe7950-rf-overload-detectors-for-device-reliability-protection

器件型号:AFE7950

工具与软件:

您好!

我想 在 RX 规格表中说明器件引脚上的最大满量程输入功率-可靠性受限。 最大值 输入功率在 DSA=20dB 时指定。 如果此 DSA 值超过 ADC 输入的满量程、是否由可靠性射频峰值检测器自动触发? 或者、我是否需要在 AGC 功能打开/关闭之类的位置启用此功能? 如果此可靠性射频峰值检测器自行打开、重置警报的最快方法是什么? 我可以看到<20usec 的脉冲。 请告诉我。

谢谢你。

Youngho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youngho:

    请注意、ADC 满量程输入功率有两种规格。 第一个参数是满量程的 ADC 输入引脚所需的最小功率、DSA = 0。 如果 ADC 输入功率超过此功率级别 、可靠性检测器将触发并将 DSA 设置为最大值、以保护 ADC 输入。 增益的差异会通过数字方式进行补偿、并且状态寄存器中或通过引脚提供一个标志。

    第二个规格是最大满量程输入功率、 这对应于在 DSA 设置为最大值时 AFE 引脚可以接受的最大射频输入功率、这是可靠性限制所致 不应超过该值。  

    由于可靠性检测器在默认情况下处于启用状态、因此无需更改该检测器。 如果您希望将标志路由到 GPIO、则需要更新 GPIO 映射参数。 请注意、可靠性检测器的标志会 自行清除、因此一旦输入不再过驱 ADC、该标志就会自行清除。

    您能详细解释一下您将在设置中执行什么操作、以及您是否计划超出不建议使用的可靠性受限规格?

    此致、

    David Chaparro