Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, LMK04832
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE7950 主题中讨论的其他器件: LMK04832
工具与软件:
尊敬的团队:
我使用 LMK04832将时钟源提供给 AFE7950。我的模块中只有一个 ADC 芯片。
时钟和 SYSREF 是从 LMK04832生成的。时钟 路径和 SYSREF 路径的长度匹配在我们的 PCB 中完成。
时钟和 SYSREF 线的长度匹配有什么作用?如果时钟和 sysref 之间的长度不匹配、将会发生什么情况?