This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7920:SN1905509

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1494047/afe7920-sn1905509

器件型号:AFE7920
Thread 中讨论的其他器件: SN1905509

工具与软件:

我计划使用 SN1905509、它可以扩展 AFE7920的频率、我们还可以获得 JESD204B IP 以供使用。

如何获得它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN1905509和 AFE7920共享同一个 JESD204 IP。 JESD204 IP 位于器件内部(AFE7920和 SN1905509)。 您不需要额外的许可证。

    我希望您的问题回答正确。 如果您需要进一步说明、请告诉我。

    -Kang