This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:AFE7950EVM

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1493149/afe7950evm-afe7950evm

器件型号:AFE7950EVM

工具/软件:

大家好、我正在使用 AFE7950EVM、并想详细了解我们在此电路板上运行的脚本的 python 库。 例如、我尝试理解此定义的作用:sysParams.ncoFreqMode="1KHz"

我还在尝试弄清您的硼酸在 TX 和 RX 频率方面的工作原理。 似乎您在的脚本中定义了8847.36MHz 的 Fdac、其中也定义了 TXNCO0频率。 就最终 TX 频率而言、这是如何实现的? 当我们进行测试时、TX 最终频率似乎是 FDAc+FTXNCO0、这是否正常? 也就是说、如果我要以9.6Ghz 的频率发送和接收、必须定义754MHz 的 TX 和 RX NCO 频率?

谢谢你   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vitor:

    有关这些参数的详细信息、我建议参考以下两个文档:

    1. AFE79xx_AFE79xx.pdf Configuration_Parameters
    2. Latte 用户指南

    对于输出频率问题、Tx 输出频率取决于从 FPGA 发送的 NCO 频率和基带频率。 如果 FPGA 发送10MHz 的基带音调且 NCO 处于9.6GHz、则最终输出将为9.61GHz。 请注意、DAC 仅支持在第一奈奎斯特区域和第二奈奎斯特区域中运行、因此如果您计划在9.6GHz 下运行、我建议将 DAC 采样率更改为12GHz、11.79648Gsps (如果在板载晶体 EVM 上使用)。  

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、  

    我们无法访问文档 AFE79xx_AFE79xx.pdf Configuration_Parameters。 从哪里可以得到这个?

    谢谢您、

    Vitor Cristina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vitor:

    要访问 AFE79xx 文档、您可以使用以下链接申请。

    https://www.ti.com/drr/opn/AFE79XX-HSC-DESIGN 

    如果您已经可以访问该文件夹、则可以使用下面的链接访问文档。  

    https://www.ti.com/secureresources/ 

    此致、

    David Chaparro