This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX8410L:如何在外部 LO 模式下完全禁用直流偏置校正?

Guru**** 2811345 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX8410L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1497253/lmx8410l-how-to-completely-disable-dc-offset-correction-in-external-lo-mode

器件型号:LMX8410L

工具/软件:

您好:

我们在外部 LO 模式下使用 LMX8410L、其中射频输入信号的频率与外部 LO 相同。 在此配置中、我们期望 I/Q 输出包含直流分量(即0Hz 的信号)。

当我们对射频 IN 信号应用频率偏移时、I/Q 输出按预期响应、在输出中产生相同量的频率偏移。 这样可确认解调正常工作。

根据数据表、LMX8410L 包含自动直流偏移校正算法。 为了观察或保留直流信号、我们尝试使用 R126和 R84等与 DCAC 相关的寄存器来控制行为。 但是、I/Q 输出仍然像直流偏移校正处于活动状态一样运行。

使用外部 LO 模式时、是否有方法可以完全禁用 LMX8410L 中的直流偏移校正功能?

任何见解或指导都将非常感谢。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:

    根据数据表、如果我们使 R84、 EN_DCAC_QCH_LUT 和 EN_DCAC_ICH_LUT = 0、则不应进行直流偏移校准。 您可以读回 R88、RB_DCAC_CAL 以确认这一点。