This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950-SP:AFE7950布线的 REFCLK 需要与匹配元件进行阻抗匹配、或者不需要?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1490865/afe7950-sp-refclk-for-afe7950-trace-need-to-be-impedance-matched-with-matching-components-or-not

器件型号:AFE7950-SP
主题中讨论的其他器件:AFE7950、 LMK04832

工具/软件:

尊敬的团队:

在我的电路中、我同时使用 LMK04832和 LMX2615为 AFE7950提供时钟。

使用 LMX2615、我为 AFE refclk 生成12GHz。是否需要该布线的阻抗匹配。

1.检查时钟 S 参数为 AFE 时,复阻抗为12 GHz 时20欧姆,所以要映射该阻抗,是否需要实现匹配网络?

2.是否有任何关于时钟线路中阻抗匹配的建议电路?

如 AFE7950的布局指南线中所述、需要测量时钟输出和 AFE 输入之间的插入损耗

要测量插入损耗、需要 LMK04832和 LMX2615的 S 参数文件。

如有、请分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkat:

    我们建议确保从时钟输出到 AFE REFCLK 输入引脚的插入损耗足够低、以保证输入引脚的时钟功率符合数据表规格。 这可以通过匹配和更好的布线来实现。 我们建议使用占位符来匹配电路。

    此致、

    David Chaparro