This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110:LP-XDS110

Guru**** 2811925 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110, IWRL6432AOP, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1502358/lp-xds110-lp-xds110

部件号:LP-XDS110
主题中讨论的其他器件: IWRL6432AOPUNIFLASH

工具/软件:

我正在设计一个包含 IWRL6432AOP 器件的定制电路板、并需要为 LP-XDS110调试探针添加一个连接器。 我已尝试找到与 LP-XDS110调试探针连接所需的连接相关信息、但无法找到任何连接。

您能给我发送 LP-XDS110上10引脚和20引脚连接器的连接详情吗?

此外、如果我想使用 UniFlash 程序刷写定制电路板、是否需要允许 USB 直接连接到 IWRL6432AOP 器件的 RS232_TX 和 RS232_RX 引脚、或者是否可以通过 LP-XDS110连接器实现此连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    是的、您可以使用 RS232连接通过 LP-XDS110 EVM 刷写器件。 LP-XDS110上的连接均是标准间距公接头。  

    谢谢!  

    Blake