This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:AFE7950EVM 编程配置

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM, TSW14J58EVM, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1498373/afe7950evm-afe7950evm-program-configuration

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J58EVMAFE7950

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

两个 器件为 TSW14J58EVM 和 AFE7950EVM。

最近、我在连接设备时遇到问题。 当我将 AFE7950EVM 连接到计算机时、计算机会显示"USB device cannot be recognized"提示、另外两个端口不会显示该提示。 AFE7950的连接指示器会亮起、但我认为由于连接问题、指示器的亮度不如以前大、我无法正确使用 Latte。 这可能有什么问题? 希望尽快得到您的回答。

非常感谢!

一切都是最好的!

朱(金字旁容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhu:

    连接时、是通过 USB 集线器还是直接连接 到 PC? 我们建议直接连接到 PC、因为我们发现不同的 USB 集线器存在许多问题。

    您是否也尝试过不同的 USB 电缆、以防出现此问题?  

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    连接后、我直接将设备连接到 PC、但没有使用集线器。 此外、我还更换了不同的电缆、并尝试了 PC 上的不同 USB 端口。  AFE7950端口的问题仍然存在。我还尝试了另一台 PC 来测试该端口、但 AFE7950的端口仍然无法识别、其他端口的所有操作都是正常的。

    此致、

    朱(金字旁容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhu:

    您可以做的一件事是检查是否 可以在设备管理器中看到 AFE EVM。 另外、查看 EVM 上的 USB 连接器、您是否能够看到任何问题、例如连接器被拉出、某些引脚未连接?

    此致、

    David Chaparro