This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:AFE7950EVM

Guru**** 2952390 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1501890/afe7950evm-afe7950evm

器件型号:AFE7950EVM

工具/软件:

你(们)好

我有 AFE7950EVM+TSW14J57revE。

我有 Latte 工具来配置 AFE 板、有 HDSC Pro 工具来配置 TSW 板。
我尝试使用现有脚本 J58_64b66b_S3____.py 使用 Latte 脚本配置 AFE、但使用 parameter "setupParams.skipFPGA = 1失败并给出与 FPGA 相关的错误。
"无法写入 FPGA 等"

为什么不能绕过 HDSC PRO 工具并使用 skipFPGA=1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paolo:

    请注意、您看到的错误是因为该脚本 J58_64b66b_S3____.py  仅适用于 TSW14J58。 TSW14J57仅支持8b10b 编码、因此我们还有其他可与之配合使用的脚本。  

    若要使用 TSW14J57进行测试、我们建议遵循"AFE79xxEVM_TSW14J57_BringupGuide"中的指南、该指南可在 AFE79xx 安全网站中找到。 在此指南中、它将展示如何使用"S1_OnboardClk_RX_250m_TX_FB_500m"脚本启动 AFE。 请遵循此文件夹中的指南、您应该能够启动 AFE。

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    这意味着、使用 TSW14J57时、我们只能实现16Gbps、并且只能使用 JESD B 型。
    正确吗?

    如果我的目标是 RefClk 245.76MHz、Fadc 2457.6MHz、Fdac 4MHz、BW 600MHz 我不能实现这个600MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paolo:

    是的、TSW14J57只能支持 JESD204B、最大通道速率约为15Gbps。  

    这将取决于通道数量和选择的 LMFS。 如果将通道数限制为2、则可能可以在 TSW14J57上对其进行测试。  

    此致、

    David Chaparro