This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:AFE7950EVM 通道比较

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1499885/afe7950evm-afe7950evm-channels-comparison

器件型号:AFE7950EVM

工具/软件:

您好:

我有一个 AF7950EVM、我对该电路板的前端有一些问题。 我的团队和我可以访问德州仪器(TI)描述 afe7950evm 前端的文档、我们知道、所有通道的 RX 通道前端并不相同、TX 通道也并不相同。

我们看到的是、A 和 C 通道具有相同的前端、而通道 B 和 D 具有相同的前端。  

您能否解释一下为什么前端并非所有通道都是相同的?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vitor:

    原因是不同通道的 PCB 和基板上布线存在差异。 通道 A 和 C 的布线是相同的、因此可以使用相同的前端。 通道 B 和 D 的布线相同、因此它们使用相同的前端。  

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您的回答、为什么它有不同的承印物?  

    此致、

    Vitor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vitor:

    引脚放置而造成的痛点在基板上的迹线上是不同的。  

    此致、

    David Chaparro