This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC1120-90:CC1120EM-868-915-RD

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1120, BOOSTXL-CC1120-90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1509759/boostxl-cc1120-90-cc1120em-868-915-rd

部件号:BOOSTXL-CC1120-90
主题中讨论的其他部件:CC1190CC1120

工具/软件:

您好、

我目前正在将 CC1120与 CC1190射频前端模块结合使用。 该系统在开放的视距环境中表现良好。 但是、在有金属墙的区域、通信始终失败。

我正在最大功率级别27dBm 、数据速率为4.8kbps、 在866 MHz 下运行 。 我想知道是否有任何方法来提高接收器灵敏度、或任何能够帮助在此类金属环境中保持可靠通信的最佳实践。

我感谢你在这方面的建议和支持。

提前感谢您。

此致、

Pavanakumar A G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavanakumar:

    在恶劣的环境中、预计会发生一些数据包丢失。 您看到的数据包错误率是多少?

    您是否尝试在建筑物的不同房间或楼层之间进行通信?

    您是使用 BOOSTXL-CC1120-90还是您自己的设计进行测试? 如果您使用自己的设计进行测试、是否使用频谱分析仪验证了设计输出的功率为27dBm、并且灵敏度符合4.8kbps PHY 的预期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接收器端没有接收到数据包、我正在一些金属墙之间的两个不同位置之间进行通信。 我正在使用自己的定制设计 CC1120+CC1190设计进行测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavanakumar:

    我建议的第一步是测量传导输出功率和灵敏度。

    您是否  使用频谱分析仪验证过您的设计在正确频率下的输出功率为27dBm、并且您是否测量了灵敏度?

    请参阅 《CCxxxx 器件的基本射频测试》

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有频谱分析仪检查传输功率是否有其他方法可以检查传输功率,除了这有任何其他方法可以改善传输和接收

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您 可以使用以下公式评估设计和 PHY 的预期范围(例如使用基本视距测试):

    除此之外、我们建议使用带有低成本频谱分析仪(如 TinySA)的 SMA 衰减器进行基本传导测试(这当然不足以进行生产测试)。

    此致、

    Zack