This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37A32EVM:是否用于单端转换的输出平衡-非平衡变压器?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1509119/trf37a32evm-if-output-balun-for-single-end-conversion

器件型号:TRF37A32EVM

工具/软件:

EVM 中使用的 TRF37x 降压转换器混频器的数据表建议在每条差分输出线路上使用上拉电感器、并显示交流耦合到差分放大器的输出。
EVM 显示 TRF37x IF 输出具有相同的电感上拉/交流耦合、但连接到射频变压器。

我对射频有点陌生、只想确认以下内容。

射频变压器是一个阻抗比为4:1的50Ω 变压器(200Ω:50Ω?)
混频器的阻抗是"实际200Ω、还是包含共轭阻抗? (也称为特性阻抗、还是就像两个 IF 引脚之间的200Ω 端接电阻、处于直流状态?)

我正在尝试了解 对于~Ω 100Ω、如果输出频率...、负载(差分放大器)处是否端接只能是两个100MHz 电阻器(IFAP 至 GND、以及 IFAN 至 GND)...

谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keito、问得好。 混频器(如果输出阻抗在其频率范围内约为200欧姆)的幅度。 这意味着其阻抗主要是实数、就像虚数一样、在其频率范围内会有显著变化。 变压器输入阻抗也为200欧姆、大多是真实的。

    请注意、由于 IF 输出是低频输出、因此您可以假设混频器 IF 输出与下一级(本例中为变压器)之间的电气长度很小。 因此、我们可以忽略反射匹配、只关注功率匹配(或共轭匹配)。 请注意、对于反射匹配、ZL = ZS;对于功率匹配、ZL = ZS *(*=共轭)。 因此、如果混频器输出的阻抗主要是虚部、我们必须在变压器输入端进行共轭匹配、从而更大限度地提高功率传输。

    该变压器用于在 EVM 的 IFAP_OUT 连接器将200欧姆的单端差分转换为50欧姆。 此处、变压器是理想的解决方案、因为这是在宽带宽范围内将200欧姆(实值)移至50欧姆(实值)的唯一无损方法。 如您建议的那样、也可以在混频器的每个输出端将100 Ω 分流至接地来实现同样的操作。 但这种方法会产生一些相关损耗。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、
    基定