This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7920:接收采样类型

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1509493/afe7920-receive-sampling-type

器件型号:AFE7920

工具/软件:

大家好、TI 员工

我希望获得一些有关 AFE7920采样类型的信息。 具体来说、我想知道接收采样(3GSps)是复杂采样还是奈奎斯特采样。 有人能向我推荐 AFE7920数据表中支持任一索赔的部分吗?

谢谢!

此致、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    您可以在以下位置申请访问完整数据表: https://www.ti.com/drr/opn/AFE79XX-WI-DESIGN

    谢谢!

    BR、

    Simran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Simran! 我已经填写了申请表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    为了进行澄清、AFE7920是一款基于射频采样的 ADC、其采样速率高达3GSPS。 只要信号带宽在 DDC 带宽范围内、ADC 就可以在第一奈奎斯特区域之外进行采样。 例如、您可以对具有100MHz 带宽的1800MHz 信号进行采样。 ADC 将具有以 ADC 的第二奈奎斯特区域为中心的 DDC 滤波器、并为信号提供相关的滤波以对信号进行降频转换。 DDC 滤波器的输出是复数 I/Q 信号。

    -康