This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:详细说明和 GPIO 的默认配置?

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1509272/afe7950-details-functional-description-and-default-configuration-of-gpio

器件型号:AFE7950

工具/软件:

您好、  

1. GPIO 引脚的功能是什么(睡眠,报警, BISTB0, BISTB1, SRDAMUX1, SRDAMUX2、INT1、INT2等)。 我可以在哪里参考每个引脚功能说明和配置详细信息?

2.要维护的每个 GPIO 引脚的默认配置是什么? 数据表中未提供详细信息。 即使我们可以通过 SPI 配置 GPIO 配置、上电复位也会时间在外部上拉/下拉中保持何种状态。

3.在 EVM 原理图 AUXADC1中、AUXADC4与 SRDAMUX1和 SRDAMUX2连接。 是否有任何原因连接相应的引脚? 任一 AUXADC1都可以连接到 SRDAMUX?

4. RESETZ 与 TRESETZ 引脚之间的功能差异是什么? 这些引脚的默认配置是什么。

5.为什么 ALARM1、ALARM2与 INT1和 INT2连接?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、古鲁萨米、

    已通过电子邮件回答该问题时关闭。

    此致、

    David Chaparro