This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE8000:未使用的模拟 RX/TX 引脚的端接

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1512028/afe8000-termination-of-unused-analogue-rx-tx-pins

部件号:AFE8000

工具/软件:

此论坛上提供了有关如何端接数字 IO 引脚的信息。 但是、对于未使用的模拟 TX 和 RX 引脚、建议采用什么端接? 我们应该使用50 Ω 终端、接地还是让它们悬空?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    数据表"表5-1中提供了 RX 输入和 TX 输出的建议端接。 引脚功能射频接口"。  

    对于未使用的 RX 和 FB 通道、您可以保持未连接状态。 对于 TX 输出、可将未使用的通道连接至1.2V (VDD1P2TXOUT)。  

    此致、

    David Chaparro