This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:AFE7950 GPIO 功能超出 NCO 跳频范围?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1516869/afe7950evm-afe7950-gpio-capabilities-beyond-nco-hopping

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7950

工具/软件:

嗨、

我一直使用 AFE7950使用 GPIO 引脚对每个通道上16个可用的 NCO 进行 NCO 跳频。 我想知道除了 NCO 跳频之外、是否还有任何可以使用 AFE 上的 GPIO 进行控制的其他功能或参数。

提前感谢您的任何见解或建议!

LG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LG:

    AFE 通过 GPIO 支持多种功能和控制、其中包括外部 DSA 控制、NCO 跳频和警报报告。 数据表的"低速数字 I/O 配置"一节提供了更多说明。  

    此致、

    David Chaparro