This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7903:AFE7903和 LMK0482的稳压器选择

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7903, AFE7920, TPS62913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1521450/afe7903-regulator-selection-for-afe7903-and-lmk0482

器件型号:AFE7903
主题中讨论的其他器件: AFE7920TPS62913

工具/软件:

您好团队

我正在项目中使用 AFE7903。 我正在将 AFE 用于雷达应用。

这里使用的是1Tx1Rx。 根据数据表、中显示了 AFE 的最大功耗 模式4:2T2R - FDD 配置将为 4354mV。 根据应用手册(使用 TPS62913低纹波和低噪声降压转换器为 AFE7920供电)、AM 使用3个 TPS62913至0V9、1V2和3V3 (对于 LMK0482)、如应用手册中所述、所有电源轨均由12V 电池生成。 对于1V8、AM 使用 从2V5电压源生成的 TPS7A5201。

所有电源轨都是隔离的、不会与任何其他器件共享

AFE7903使用此电压生成是否合适、其中 ADC 和 DAC 将以最大值采样?

通过  TPS62913供电时、LMK0482是否会产生任何噪声?

谢谢。此致

Ajay Patra