This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7955:DSA 设置为0dB 至3dB 时器件引脚上的最大峰值差分射频输入功率

Guru**** 2803255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1516444/afe7955-maximum-peak-differential-rf-input-power-at-device-pins-for-dsa-settings-0-3db

器件型号:AFE7955

工具/软件:

我希望在可能在较低 DSA 状态(0-3dB)下运行的应用中使用此器 件、随后需要评估器件在大输入射频功率等级下是否不会造成损坏。  TI 能否提供该低 DSA 状态配置下允许的最大射频输入功率级别(非损坏条件、而不是 FS 输入)?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lester:

    Rx 输入引脚最大直流电压额定值为-0.5V 至 VDDRX1p8 + 0.3V、即每侧(p 和 n)为-0.5V 至2.1V。 VP-p 每侧均为2.6V。 所以、差分方式是这两倍。 即5.2V p-p 在100 Ω 输入电阻器上、这对应于15.3dBm。

    由于 AFE 基板中的损耗(随输入频率范围而变化)、以 dBm 规格表示的 RF 最大输入高于此值。 这就是分别为每个频带提供 P_FS_CW、MAX 规格的原因。

     

    在任何编程的 DSA 值下、ADC 输入可以承受低于最大输入信号功率的情况。 输入端有一个射频检测器、用于自动增加 DSA 设置(与编程的 DSA 值无关)、从而在输入功率超过该编程 DSA 设置支持的最大值时保护输入。 输出引脚可配置为指示此检测器的事件触发。 请注意、当输入信号在编程的 DSA 上超过满量程时、ADC 输出将饱和且不可用。

    此致、

    David Chaparro