This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:使用 AFE7950中的 AUX 输入的设计注意事项

Guru**** 2926420 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950-SP, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1516376/afe7950evm-design-consideration-for-using-the-aux-inputs-in-afe7950

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7950-SPAFE7950

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:  

我们正在开发基于 AFE7950-SP 的设计、因此请检查以下设计作为我们的参考。  

https://www.ti.com/tool/TIDA-010260

在上述设计中、LMK 状态 LD1/2引脚连接到 AFE7950的 AUX 引脚、分压器为270/(270+100)。  

现在、LMK IO 为3.3V、AFE IO 电平为1.8V。 即使使用分压器、AFE AUX 引脚(也用作 GPIO)上的电压也为2.4V、这根据 IO 逻辑可能会损坏引脚。  

这是正确的理解还是我们遗漏了一些东西?  

我们如何确保上述引脚的接口正常工作?  

将 LMX_MUX 引脚连接到 AFE 中的 AUX 引脚的问题也是如此?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 团队大家好、  

    温和提醒-请在此处回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garima:

    这似乎是我们一方的一个错误。 分压器应设置为 AFE 引脚上的电压 应为1.8V。  

    此致、

    David Chaparro