This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3705:输出和 IP3在较高频率下下降

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3482, TRF370417, TRF3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1519869/trf3705-output-and-ip3-drops-at-higher-frequency

器件型号:TRF3705
主题中讨论的其他器件:DAC3482TRF370417、

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

测试设置是 DAC3482 + TRF3705。 DAC 输出100M 5GNR 波形、Agilent N5181输出馈送到 TRF3705 AS LO 中。 TRF3705数据表指出、IP3和输出在3.5GHz 以上显著下降、我的测试数据表明情况相同。 我也研究了 TRF370417、但 将0.25V DAC 连接到1.7V 调制器可能会需要直流电源。  

我的应用需要在高达6GHz/7.125GHz 的频率下工作、我想知道 TI 是否有任何好的解决方案? 或者、TI 是否有计划引入更好的调制器?

谢谢、

T.L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TL:

      目前、 TI 未提供6GHz/7.125GHz 频段的任何解决方案。 不幸的是,我没有任何时间表在这里提供.

    您可以考虑的另一种选择是 DAC39RF10等多奈奎斯特 DAC 、它可以在所需频带生成100m 5GNR 波形、而无需 UPCONVERTER。

    此致、

    Hruday