This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60430-Q1:Cboot 查询

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1520312/lm60430-q1-cboot-inquiry

器件型号:LM60430-Q1

工具/软件:

建议使用 Cboot 100nF/10V。 是否有任何其他规格要求容差或等级? 我们使用的是±10% 16V、X7R 级、是否没有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Minkyu、

    看起来不错!

    谢谢、

    此致、

    Taru