This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7951:是否有办法将 AFE7951's DAC SYNCOUT1/SYNCOUT2/SYNCOUT3/SYNCOUT4输出连接到 XCZU7EV FPGA 器件 FMC 连接器?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1517469/afe7951-is-there-a-way-to-connect-afe7951-s-dac-syncout1-syncout2-syncout3-syncout4-outputs-to-xczu7ev-fpga-device-fmc-connector

器件型号:AFE7951

工具/软件:

是否有办法将 AFE7951的 DAC SYNCOUT1/SYNCOUT2/SYNCOUT3/SYNCOUT4输出连接到 XCZU7EV FPGA 器件 FMC 连接器?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     

    感谢您选择 TI 高速转换器产品。 很遗憾地通知、我们的高速数据转换器应用团队目前没有可用带宽来支持大学查询。 如果资源带宽可用、我们将跟进此问题。

     

     

    此致、

    Geoff