This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7951:AFE7951共有64组 SPI 电缆组件'y 来自 AFE7951。 如何在 FPGA 中控制它们?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7951, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1517467/afe7951-a-total-of-64-sets-of-spi-cable-ass-y-are-coming-out-of-afe7951-how-do-i-control-them-in-fpga

器件型号:AFE7951
主题: AFE7950EVM 中讨论的其他器件

工具/软件:

我使用 AFE7951和 AFE7950EVM。

AFE7951共发出64组 SPI 电缆接口。 如何在 FPGA 中控制它们?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     

    感谢您选择 TI 高速转换器产品。 很遗憾地通知、我们的高速数据转换器应用团队目前没有可用带宽来支持大学查询。 如果资源带宽可用、我们将跟进此问题。

     

     

    此致、

    Geoff