This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7951:ADC 输出/DAC 输入符号格式

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1513458/afe7951-adc-output-dac-input-sign-format

器件型号:AFE7951

工具/软件:

AFE7951的 ADC 输出是表示为无符号整数还是有符号整数?

AFE7951的 DAC 输入是表示为无符号整数还是有符号整数?

向 AFE7951的四个 ADC 施加射频信号时、ADC 输出的结构如何?

  • ADC 是否按顺序输出、每个输出8位?
    (例如、ADC_1→ADC_2→ADC_3→ADC_4的8位输出)

  • 还是所有4个 ADC 都以串行格式同时输出数据?
    如果是串行端口、如何连接8个输出端口?

4.如何将输入数据应用于 AFE7951的四个 DAC?

  • 我们是否需要按顺序向每个 DAC 输入8位?
    (例如、DAC_1→DAC_2→DAC_3→DAC_4的8位输入)

  • 还是所有4个 DAC 都应该以串行格式同时接收输入?
    如果是、串行数据应连接到哪个输入端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     

    感谢您选择 TI 高速转换器产品。 很遗憾地通知、我们的高速数据转换器应用团队目前没有可用带宽来支持大学查询。 如果资源带宽可用、我们将跟进此问题。

     

     

    此致、

    Geoff