This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900:确认 SYSREF 频率

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1522983/afe7900-confirmation-of-sysref-frequency

器件型号:AFE7900

工具/软件:

这是否意味着使用的系统参考频率是您突出显示的值、而不是整数倍?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maurio:

    Latte 工具给出的 SYSREF 频率是可在配置中使用的最大 SYSERF 频率。 如果您愿意、可以选择使用该频率的整数因子。 默认情况下、Latte 软件会将 EVM 配置为使用报告的最大频率。   

    此致、

    David Chaparro