This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7920:AFE 79xx (SN1905509)

Guru**** 2811625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1524993/afe7920-afe-79xx-sn1905509

器件型号:AFE7920

工具/软件:

您好:

我对 AFE 中的 ADC 输入 DSA 控制有疑问。

数据表指定了 25dB 范围、步长为 0.5dB、但当我尝试将增益调整 10dB 时、实际衰减仅为约 8dB。 同样、当我尝试进行 25dB 调整时、有效衰减似乎小于 20dB。  我需要实现至少 20dB 的衰减、但即使应用完整的 25dB 设置、实际衰减也不到 20dB。 我认为、需要向 TI 核实这一点、以便更好地了解原因。

这种差异是否有原因? 我是否应该考虑任何内部增益级、校准要求或测量条件?

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您可能需要完成 DSA 校准。 请接受我的朋友的请求、我将私下联系您以提供更多详细信息。  

    谢谢!

    Mirana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这是否意味着由于内部芯片特性、配置值不会直接映射到 dB、因此应根据每个设置的实际行为创建单独的校准表?

    在本例中、我们至少需要 20dB 、但即使应用 25dB 设置、 实际也不会达到 20dB。

    在这种情况下、我们应该怎么做?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已向您发送了一封私人邮件、以继续讨论。  

    谢谢!  

    Mirana