This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950-SP:AFE7950-SP

Guru**** 2933000 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1526075/afe7950-sp-afe7950-sp

器件型号:AFE7950-SP

工具/软件:

您好、

 AFE7950-SP 是否支持对 ADC 数据的抽取、
例如、将位分辨率从 14 位降低到 10 位、等等?

感谢您的回答

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BR:

    AFE7950-SP 支持抽取、ADC 的输出进入 DDC 块、该 DDC 块 由复数混频器后跟抽取块组成
    采样率的一些方法。 有关更多信息、请参阅数据表的第 6.3.2.6 节。  

    关于 ADC 的分辨率、射频 DAC 和 ADC 的分辨率为 14 位(实际样本)。 但在内插之前和抽取后、由于 DUC 和 DDC 中的带通滤波器、SNR 较高。 16 位复数样本用于基带数据。 AFE 还支持一种包含 12 位复数样本的模式。  

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BR:

    AFE7950-SP 支持抽取、ADC 的输出进入 DDC 块、该 DDC 块 由复数混频器后跟抽取块组成
    采样率的一些方法。 有关更多信息、请参阅数据表的第 6.3.2.6 节。  

    关于 ADC 的分辨率、射频 DAC 和 ADC 的分辨率为 14 位(实际样本)。 但在内插之前和抽取后、由于 DUC 和 DDC 中的带通滤波器、SNR 较高。 16 位复数样本用于基带数据。 AFE 还支持 12 位采样模式。  

    此致、

    David Chaparro