This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:在不影响器件可靠性的情况下的最大满量程输入功率

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1510624/afe7950-max-full-scale-input-power-without-affecting-reliability-of-the-device

器件型号:AFE7950

工具/软件:

尊敬的团队:

我们正在定制板中使用 AFE7950、因此我们希望知道在 9.5GHz 频率下可以为 AFE7950 器件提供的最大输入功率、而不会影响器件的可靠性。 我们希望增大 DSA、以更大限度地提高峰值输入功率。 我可以使用的最大 DSA 设置是多少? 在该 DSA 值下、我可以提供多少射频功率?

数据表显示在 9.6HZ 下、DSA 为 20dB 时为 23.5dB、但可靠性会受到影响。
我们能否知道 DSA 20dB 时为什么可靠性会受到影响? 我可以使用哪些最佳设置?

谢谢您、

Obul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队、有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Obul:

    在 Rx 侧、您可以使用完整的 25dB DSA 范围、步长为 0.5dB。

    请注意、ADC 满量程输入功率有两项规格。 第一个是 DSA = 0 时 ADC 输入引脚满量程所需的最小功率。 如果 ADC 输入功率超过此功率级别 、可靠性检测器将触发并将 DSA 设置为最大值、以保护 ADC 输入。 增益差异以数字方式进行补偿、并且在状态寄存器中或通过引脚提供一个标志。

    第二个规格、即最大满量程输入功率(可靠性受限)、 对应于 AFE 引脚可以接受的最大射频输入功率、因此受到可靠性限制 不应超过该值。  

     

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 David 的回复、

    如果我们提供最大刻度输入(以 DSA 20dB 为基准)并将 DSA 设置为 20dB、为什么器件的可靠性会受到影响? 由于功率将在 ADC 的限制范围内、因此可靠性不应降低。

    它与 DSA 因衰减而产生的热量有关吗?

    或者、由于我们已经使用 20dB DSA、当输入功率超过最大刻度值(以保护器件)时、AFE 将没有使用额外 DSA 的缓冲器?

    谢谢您、

    Obul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Obul:

    可靠性 限制是 ADC 引脚无论 DSA 如何都可以接受的最大功率。 不应超过此值。

    此致、

    David Chaparro